This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:双向缓冲器8位

Guru**** 2768815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904054/txs0108e-bidirectional-buffer-8-bit

器件型号:TXS0108E

大家好、

我正在寻找用于 JTAG 线路的8位双向1.8V 至3.3V 电平转换器。我需要4mA 的拉电流/灌电流
TXS0108ERGYR 最大输出电流为50mA。 但 IOH 被称为20uA。
此部件是否合适?
否则建议使用合适的8位缓冲器 IC。 我需要一个具有最小尺寸的电阻器、并且需要避免上拉电阻器。 (推挽输出)

此致、
Tom Liu