This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:上电序列

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903464/sn74avc4t245-power-up-sequence

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

您好!

 

VCCA 和 VCCB 可以按任何顺序加电?

或任何要遵循的订单?

 

我的客户使用的是 VCCA=1.8V 和 VCCC=3.3V。

VCCA 首先斜升、然后 VCCB 斜升。

这是可以的吗?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano San、

    我强烈建议客户切换到与 AVC4T245引脚相同的 SN74AXC4T245。 AXC 系列器件可保证电源按任何顺序进行电源定序时不会出现任何问题。

    请参阅应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas

     

    感谢您的回答。

     

    让我再确认一些内容。

     

    您是否意味着 SN74AVC4T245可能会像应用手册 scea058a.pdf 中描述的竞争器件那样出现毛刺脉冲?

     

    除了 VCCA 和 VCCB 不同时斜升时的毛刺之外、还有其他任何问题、例如损坏内部 ESD 保护电路等?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野圣

    AVC4T245无法保证不会出现干扰。

    当电源以不同的方式上升时、器件不存在可靠性问题。 需要适当测量系统级问题。