This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:使用 TXS0108时会发生冲击

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904046/txs0108e-there-are-shocks-when-using-txs0108

器件型号:TXS0108E

大家好、

客户使用 TXS0108来实现电平转换。  VCCA 连接到3.3V、VCCB 连接到5V、OE 引脚通过4.7K 电阻上拉至3.3V、该电路用于通过电平转换芯片 TXS0108 V 引脚将 SDI-12传感器信号(5V)连接到 FPGA 3.3。  他发现有一个严重的冲击波。 您是否会分享您的建议、即如何解决此问题?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    这非常令人困惑、如果您提供问题的范围截图以及原理图、可能会更好。