This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:等于 VCCx 且 VCCx 悬空

Guru**** 2779465 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74AXC2T245, SN74AXC4T245, SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903357/txs0102-equal-vccx-and-floating-vccx

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245SN74AXC4T245SN74AVC2T245

大家好、

我对 TXS0102有几个问题。 首先、 该器件是否可用于 VCCA 和 VCCB 均为3.3V 的情况?  数据表规定 VCCA 必须小于或等于 VCCB。 使 VCCA = VCCB = 3.3V 不会违反该值或 VCCA 上的建议最大电压3.6V。 我倾向于相信这是可以的、但我想检查一下。

其次、如果 VCCA  在 VCCB = 3.3V 时长时间保持悬空、这是否会损坏器件? 我知道您可以使数据引脚保持悬空、但我在数据表或 e2e 上看不到任何关于 VCCA 悬空的结论性意见。我知道该器件不工作、但会损坏吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    1) 1) Vcca = Vccb 是一个有效条件、没有此问题。

    2) 2)当 Vcca 浮动时、这是0V 还是未知值? 在0V 时、Ioff 电路将确保 IO 为 HiZ、器件将被禁用。 ICC 值也将限制为1uA。

    未知值意味着无法确保 Ioff、并且可能是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。   我可以在 VCCA 上使用什么最小下拉电阻器将其保持在已知状态(100K、200k?)

     

    或者、我只是尝试隔离 UART Tx/Rx 对、因此隔离方法不需要在 单个网络上支持完全双向性(就像在 I2C 线路上一样)- Tx 始终是输出、Rx 始终是 输入。  您是否有电平转换器可 用作简单的缓冲器、也可解决此问题?

    谢谢、

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    100K 似乎是一个将行保持在默认值的良好值。

    对于 UART 器件、我建议使用可用于实现有效隔离的 SN74AXC2T245器件(或 AVC2T245)。 TXS0102没有真正的隔离、因为它们在内部是一个带有附加电路的 FET 器件。

    请观看 UART 视频 以了解更多信息。 这提供了4通道 UART 的信息、但我建议使用2通道器件、因为您询问了 TXS0102、它也是2通道器件。 如果它确实是4通道 UART、则可以使用 SN74AXC4T245。

    如有任何其他问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    关于 SN74AVC2T245、数据表显示:" VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时、两个端口均处于高阻抗状态。"

    此 VCC 隔离是否独立于/OE 引脚? 因此、如果我将/OE 设为低电平(器件处于活动状态)、但其中一个电源轨未处于活动状态、则输出将为 High-Z 是这样吗?

     

    谢谢、

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、Vcc 隔离功能与 OE 引脚状态无关。 它可能为低电平、如果其中一个 Vcc 处于0V、则 IO 处于 HiZ 状态。