This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:结至外壳(θJc)的热阻信息请求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903733/sn74avc4t234-request-for-thermal-resistance-information-for-junction-to-case-jc

器件型号:SN74AVC4T234
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

大家好、

 θJc 客户要求  提供 SN74AVC4T234ZSUR 的结至外壳(m Ω)热阻值。
如果您可以分享、请告诉我。 我们希望您也能分享所有 热阻信息、因为数据表中提供的值仅 为 θJA Ω。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    让我来看看 AVC4T234的热值。

    我建议从 AVC4T234ZSU 封装切换到 SN74AXC4T245。 这对客户来说是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我可以找到如下热值:

    所有值均以 oC/W 为单位

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    165.9

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    123.8.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    123.2

    结果- psi JT (标准数据表值)

    4.4.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    122.9

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

     不适用