This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:27.12 MHz -查询

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903641/sn74lvc1gx04-27-12-mhz---queries

器件型号:SN74LVC1GX04

大家好、

我的客户计划使用 SN74LVC1GX04生成27.12MHz 频率、并询问如下。

  1. 该器件是否支持27.12MHz? 数据表中未直接提到27.12MHz。
  2. 我们计划使用负载电容为10pF 的晶体,并计划将以下值用于外部组件? CLOAD 和 RLOAD 值。 射频= 2.2兆欧,RS = 1千欧,CLOAD =?,RLOAD =?,C1 = C2 = 20pF。
  3. 可以通过该器 件获取两个27.12MHz 输出来驱动两个器件。 第6引脚和第4引脚。

请提供您的评论和意见。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    1、是的、频率正常。

    2. Rload 和 Cload 是连接到此器件输出的任何值。

    3.不建议这样做,但是您应该能够单独从引脚6驱动两个器件,而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的参与。

    此致、Shinu Mathew。