This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:电流消耗

Guru**** 2965370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903503/lsf0102-current-consumption

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

大家好、

尝试计算(数据表中未提及)、VrefA 为0V 时的电流消耗是多少:

e2e.ti.com/.../0827.LSF0102.docx

器件始终处于启用状态、因为它连接到 VrefB、并且 I/O 可以是高电平或低电平、

请提供建议。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    我看到您正在使用 UART 接口。 我建议使用 SN74AXC4T245 (4通道器件)在 Vcca 为0V 时实现有效的1.8<>3.3V 电平转换和低功耗(因为 IO 在此状态下处于 HiZ、并且通过 IO 端口的泄漏电流限制在最大值< 8uA)。

    观看 UART 视频 以了解详情。

    LSF0102不保证 Ioff 电路。 如果 VrefB/EN 为0V、则器件 IO 端口处于 HiZ 状态。