This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:输入转换上升或下降速率对输出的影响

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903547/sn74lvc2g74-input-transition-rise-or-fall-rate-impact-on-output

器件型号:SN74LVC2G74

您好!

SN74LVC2G74数据表指定了严格的最大"输入转换上升或下降速率"。

在我正在分析的系统中、这些值在 CLK 引脚上不受尊重(转换时间至少高10倍)、但在开关时、输出端未检测到任何问题。

因此、即使 "输入转换上升或下降速率"未得到尊重、我能否依赖这种行为、或者在某些情况下、我是否会遇到任何问题?

谢谢

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    不会、情况并非总是如此。 有关可能出现的问题、请参阅此处: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694

    振荡对 d 触发器的影响与操作性质的影响不大、但由于 Clk 引脚的内部缓冲器在数据输入被转换期间振荡、仍然有可能在输出端产生错误数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!