This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903321/txb0106-txb0106

器件型号:TXB0106

您好、先生、

我们在客户的 PCB 中采用了 DIN TXB0106、发现外观驱动能力还不够。 (连接时的波形)

TXB0106 CAN 驱动器的速度是多少? 或其他方面对 I/P 或 O/P 的限制?

(客户条件:SDIO 接口为48MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0106是一款直流驱动强度为20uA 的弱驱动器。 工作电压电平是多少?

    输出上的负载是多少?

    数据表提到、在1.8V <>3.3V 的最大电容负载为15pF 时、TXB0106支持的最大数据速率为60Mbps。