This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:输出电流吸入能力(当 Vo>0时)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903338/sn74lvc1g11-output-current-sinking-capability-when-vo-0

器件型号:SN74LVC1G11

大家好、我想使用 SN74LVC1G11连接到电压高于5.5V 的输出。 SN74LVC1G11是否具有灌电流能力?  如果我放置一个限流电阻器、那么当输出电压较高时、我是否可以有一个输入电流?

如果是、最大灌电流是多少? 它是50mA (标称值为35mA)吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricard、

    当输出为高电平时、它从器件中拉出电流。 从绝对最大值表中、不建议在活动状态期间将输出连接到大于 Vcc + 0.5V 的电压。  

    此外、最大工作电压也有6.5V 的限制、超过该限制、器件的可靠性可能无法得到保证。

    32mA 是5V 时的最大灌电流或拉电流、而24mA 是3.3V 时的最大灌电流。