This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:将 TXB0304与 FT2232H 搭配使用以进行 UART 电平转换

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902966/txb0304-using-txb0304-with-ft2232h-for-uart-level-translation

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

您好!

我看到我可以将 TXB0304与 FT2232H 一起用于 UART 电平转换。 我发现 TXB0304的驱动强度为20uA、FT2232H 的输入引脚泄漏电流为45uA。 这是否意味着我无法使用 TXB0304,因为它的20uA 驱动强度不足以驱动45uA 输入引脚作为负载? 如果我错了、请提供建议并纠正我。

TXB0304:


 

FT2232H:

谢谢、此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    您可以考虑将缓冲电平转换器 SN74AXC4T245用于高驱动 UART 接口应用。

    TXB0304不提供高直流电流驱动、但由于存在内部区域、它可以克服接收器输入引脚的泄漏电流。

    TXB0304的主机/驱动 器必须具有足够高的驱动强度(3mA)、才能更改线路状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读应用手册:

    此外、请观看 UART 电平转换 视频。

    希望这对您有所帮助。