This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:拨动开关未锁定

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902638/cd4013b-toggle-switch-not-latching

器件型号:CD4013B
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74

我正在尝试使用 CD4013来创建由瞬时 SPST 开关驱动的锁存多部件开关。 遗憾 的是、输出(Q 和 Q-bar)仅在按下开关时切换、并在开关松开时返回原始值-换句话说、输出不切换、它会实时响应开关位置。 下面是我的电路原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您能否显示示波器截图?

    此外、我还将查看 SN74HCS74器件。 在应用部分、您将看到类似的应用。 它可能更适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、所有逻辑都以9V B+运行、我想使用 SOIC 封装来简化手工焊接(仍然使用原型)。 我认为 CD4013是我唯一符合这些标准的选择。 我将很快尝试使用示波器。 如果问题是输入灵敏度、使用 CD40106而不是 CD4049等施密特触发逆变器是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    是的、这将是一个更好的选择。 去抖电路的慢速边沿可能会导致问题。 施密特触发输入不会出现慢速边沿问题。