This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:器件的输入是否可过压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902045/sn74lvc16t245-whether-inputs-of-the-device-is-overvoltage-tolerant

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A、

美好的一天!

就像"SN74LVC244A"一样、 具有可过压输入的过压耐受器件 可用于执行 5V-TTL 到 3.3V-TTL 的降压转换、

  是否可以使用"SN74LVC16T245"? 例如、当 VCCA=VCCC=3.3V 时、 "SN74LVC16T245" 执行5V-TTL 到 3.3V-TTL 的降压转换?

在"电压电平 转换指南"(scyb018h)中、它说" 具有可过压输入的逻辑系列包括:•AHC•LV-A•AUC•LVC•AVC "

但  "SN74LVC16T245"的规格似乎不是这样。

那么、它的功能是什么?