This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找一个电平转换器来转换 SWD 信号1.8V <->3.3V

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902610/looking-for-a-level-translator-to-translate-swd-signals-1-8v----3-3v

主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T774LSF0204

您好!

 我们已在项目中将 LSF0204用于 I2C、将 SN74AVC4T774用于 SPI。 我们还需要对1.8V <-> 3.3V 的 SWD 信号 SWCLK 和 SWDIO 进行电平转换。 我可以将 LSF0204用于 SWD 吗?

请建议。

谢谢、此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muthu、

    LSF 可以处理多种接口、因此它很可能处理 SWD。