This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:查询:功耗

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902511/lsf0204-enquiry-power-consumption

器件型号:LSF0204

您好!

我将 LSF0204用于 SPI 通信线路。 我将 Vref_B 连接到3.3V 电源、该电源始终为 Vref_B 提供3.3V 电压、而无需任何控制即可将其关闭。

然后、我将 EN 引脚与 Vref_A 引脚(1.8V)绑定在一起、EN 引脚将为高电平、并在 Vref_A 引脚接收到输入电压时允许通过移位器进行数据传输。 我是对的吗?

我知道、当 EN 为低电平时、电平转换器将处于高阻抗状态。

在本例中、我的担忧是:

1.在高阻抗状态期间、Vref_A 将为0V、EN 将处于低电平、因为它们已连接。 因此、电平转换器是否由于 Vref_B 上的3.3V 电源而仍然消耗功率?

2.如果移位器仍然消耗功率、 那么 Vref_B 3.3V 电源电压会消耗多少功率?

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、一旦 VrefA 被激活(从而导致 EN)、数据传输和电压转换在 LSF0204中发生。

    当 EN 和 VrefA 为低电平时、IO 将处于高阻态。 A/B 端口仍然具有1uA 的低泄漏信号。

    3.3V VrefB 通过内部200kOhm 电阻器时的泄漏极小。 但是、数据表并未对相同的限制或数字进行规格说明。