This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:该器件的最大驱动电流是多少

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902490/txs0104e-what-is-the-maximum-drive-current-for-this-part

器件型号:TXS0104E

大家好、

我可以帮您检查 TXS0104E 的最大驱动电流是多少?

我的客户希望驱动 LED (~5mA)和多个器件使能信号、我们的最大驱动电流是否为50mA?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    此器件不提供驱动电流、无法驱动 LED。 我建议使用缓冲器。