This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902232/esd

主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3DCSD58873Q3D

您好!

这是来自 Flex India 的 Akshay。                                                                                           

我们目前正在与我们的制造工厂之一合作、收集 ESD (静电放电)信息。

请提供其余信息。   

所需零件号的列表已附加。

e2e.ti.com/.../Texas-ESD.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的查询。 CSD58873Q3D 是一个定制器件型号。 商用器件型号为 CSD87330Q3D。 该器件通过200V HBM 和1000V CDM 测试。 TI 不对我们的 FET 和电源块进行 MM ESD 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我检查了数据库-由于这些部件是15到20年的部件、因此只有以下部分的可用信息:

    • 74CBTLV1G125DBVRG4 => HBM:1500V (器件发布时未执行全部 CDM)。1999

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    请提供以下剩余器件信息。

    完整 IPN 说明 MFR。 名称 MFR。 器件型号 分级 人体放电模式 机器放电模型 带电器件模型
    图-ITLH-C78567-001 ic、log、Q-switch、tSSOP、SN74CBT3 应用工程师 SN74CBT3306PWR IC      
    图-ITLH-C88127-001 IC、LOG、Q 开关、TSSOP、74CBT312 应用工程师 SN74CBT3125PWRG4 IC      
    图-ITLH-C88163-001 IC、LOG、Q-switch、TSSOP、SN74CBTD 应用工程师 SN74CBTD3384PWR IC      
    图-ITLH-C88181-001 IC、LOG、Q 开关、TSSOP、SN74CBTL 应用工程师 74CBTLV3125PWR IC      
    图-ITLH-E72154-001 IC、LOG、Q 开关、QFN、SN74CBT312 应用工程师 SN74CBT3125RGYR IC