This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:可能进行下移?

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902407/sn74aup1t34-down-shifting-possible

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件:2N7001T

您好!

我想知道该器件是否允许您降低电压和升高电压。  数据表仅提到电压上升、我想从3.3V 降至1.8V。

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、此器件可根据输出 Vcc 电压电平进行升压和降压电平转换。

    在您的情况下、Vcca = 3.3V 且 Vccb = 1.8V。

    您还可以考虑使用2N7001T 进行单向电平转换。

    如果您的应用中有多个位、请告诉我、我们可以建议其他适合您的器件。