主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、
您好!
我想知道1.8V 至3.3V (A 至 B)、3.3V 至1.8V (B 至 A)和1.8V 至5.0V (A 至 B)的电平转换的最大数据速率是多少?
我们希望将此芯片用于每通道运行频率高达150MHz 的应用。 对于8位版本、这是否相同? 如果无法支持150MHz、您是否建议使用可支持150MHz 的16位电平转换器?
谢谢、
扎赫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道1.8V 至3.3V (A 至 B)、3.3V 至1.8V (B 至 A)和1.8V 至5.0V (A 至 B)的电平转换的最大数据速率是多少?
我们希望将此芯片用于每通道运行频率高达150MHz 的应用。 对于8位版本、这是否相同? 如果无法支持150MHz、您是否建议使用可支持150MHz 的16位电平转换器?
谢谢、
扎赫
数据表的第7.6节列出了传播延迟。 1/7.4ns = 135Mpbs、1/23.4ns = 43Mbps、1/7.1ns = 141Mbps。 实际可实现的速率高于该速率、因为输入可以在输出完成切换之前更改、但数据表未指定此速率、但具有200Mbps 的3.3V→5V 电压除外(第9.3.2节)。
最快的转换器系列是 AXC;SN74AXC8T245可在1.8V→3.3V 的电压下实现380Mbps 的速率(B→A 的传播延迟甚至更低)。 但 AXC 不会超过3.3V