This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ABT541:具有更高 VOH 的替代产品

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AHC541, SN54AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902301/sn54abt541-alternative-with-higher-voh

器件型号:SN54ABT541
主题中讨论的其他器件:SN54AHC541SN54AHCT541

我们将 SN54ABT541BPWRE4用作5V 器件、并发现 VOH 相当低(最小3V)。  当我们加载大约100K 的电阻器时、我们看到大约为3.6V。  输出太低、不舒适。  是否有任何器件具有更高的电压(使用5Vcc)。  我正在寻找一种使用5V 电源时最小电压为3.5V 的设备。  关键是它必须具有所有相同的功能、并且可以直接替换。  如果有任何可用的信息、请告诉我。

 

我见过 SN54AHC541、但我们要寻找的主要特性是加电和断电期间的高阻抗状态。  如果数据表未明确指出加电/断电行为,则可能是一项艰难的销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABT 系列被设计成在输入和输出上具有 TTL 兼容电压电平。

    SN54AHC541数据表在第8.1节中说明:

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE通过一个上拉电阻器连接至 VCC。

    如果输入信号的高电平不接近于5V、则需要改用 SN54AHCT541。