This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-DIE:SN54AC00-DIE

Guru**** 2811275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00, SN74AC00, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901937/sn54ac00-die-sn54ac00-die

器件型号:SN54AC00-DIE
主题中讨论的其他器件:SN54AC00SN74AC00TINA-TI

您能否为 SN54AC00与非门提供 SPICE ADS 仿真模型、如果该模型不可用、则建议使用具有 SPICE 模型的近似替代模型。

我曾尝试在 ADS2020中导入 SN74AC00 SPICE 模型、但该模型与 ADS 不兼容。

请建议与 ADS 软件配合使用的合适方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了正确模拟 SN74AC00的模型、您需要使用 TINA-TI 或 PSpice 等程序。 遗憾的是、我们不支持为此系列器件创建 IBIS 模型(ADS 使用的模型类型)。

    谢谢!

    乍得克罗斯比