This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:低侧电源关闭状态

Guru**** 2942040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901874/lsf0108-low-side-power-supply-off-state

器件型号:LSF0108

各位专家、您好!

我对低侧 Vref=0V 状态有疑问。
如果低侧 Vref=0V、该器件是否没有问题?

例如、Vref_A=3.3V 和 Vref_B=1.8V、当低侧器件处于睡眠状态时、Vref_B 将为0V。
对于建议的运行条件、基准电压范围为0~5V。
如果我们需要照顾一些事情、您能告诉我吗?

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_A 必须低于 Vref_B

    建议的运行条件允许 Vref_A = 0V。但在这种情况下、偏置电流仍将从 Vref_B 流向 Vref_A (可能会升高 Vref_A 电压、从而为其他器件供电)、 任何 Ax 引脚上的0V 电压仍将打开导通晶体管。

    要禁用转换器、您需要将 EN 拉至低电平。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?