This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:驱动负载

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74LV1T34, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1164162/sn74lv1t34-driving-load

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他部件:SN74LVC2G34SN74LVC1G34

您好!  

客户询问 SN74LV1T34DCKR 是否能够驱动30mA 的负载?

请给出建议。

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值为25mA、因此器件可能会损坏。

    即使超过建议的工作条件(在本例中为8mA)、也可能无法为负载留下足够的电压。 请注意、电源电压会影响驱动强度。

    使用具有更强大输出驱动器的逻辑系列、并在需要时使用多个并行输出。 您可能需要 SN74LVC2G34。 (如果输入信号的电压较低、请将 SN74LV1T34等电平转换器置于前面。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    SN74LVC2G34能否驱动32mA @4.5Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    即使是单个 LVC 输出(例如 SN74LVC1G34)的额定电流也为32mA、但0.55V 的 VOL 仅为负载留下3.95V 的电压。 您必须确定这是否足以满足您的应用需求。 (通过两个输出、VOL 减半。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    转换器是否只需要单电源? 否则 、LVC/LXC 系列 器件也可以为 您的应用提供32mA 的驱动强度。  

    此致、

    插孔