This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:如果输入电压高于电源电压、该怎么办?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1164486/sn74lvc1g11-what-if-the-input-voltage-is-higher-than-the-supply-voltage

器件型号:SN74LVC1G11

大家好、

如果输入电压高于电源电压、该怎么办? 例如、Vcc=1.8V、Supply1 (Supply2、Supply3)=3.3V。

此使用是否存在安全风险? 引脚的电流大小是多少? 因为我不知道芯片的内部结构、所以我不知道它是否可以这样使用。 谢谢。

此致、Charlie