This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:去抖时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1164276/sn74lvc1g32-debounce-time

器件型号:SN74LVC1G32
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G97

您好、先生、

对于 SSD 应用、SN74LVC1G32应用于电源禁用功能。
我们想对输入信号进行去抖。例如、小于1us 的信号压降不会触发 SN74LVC1G32高电平/低电平。 我们可以这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常通过输入中的 R-C 低通滤波器来完成。 µs 2.2 μ s 的 kΩ 常数、请尝试22 μ s 和100pF。

    要处理已滤波信号的慢速边沿、请使用具有施密特触发输入的或门、即 SN74LVC1G97。