This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS367:三态缓冲器

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS541, SN74HCS125, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1164548/sn74hcs367-tri-state-buffer

器件型号:SN74HCS367
主题中讨论的其他器件:SN74HCS541、 SN74LVC2G125

各位专家:

我们需要在 MISO 总线上使用 HCS "具有三态输出的独立缓冲器"。
您可以为新应用推荐哪种缓冲器? 我在下面筛选了一个器件列表、但不确定它们是否适合。
同相缓冲器和驱动器产品选择|德州仪器 TI.com

如果您有更好的建议、但不在列表中、请告诉我。 非常感谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '365和'367都适用;差异是/OE 输入。

    (八通道) SN74HCS541的引脚排列可简化布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户 打算使用三态缓冲器将 SPI 总线连接到六个没有三态端口的器件。

    该建议有两组四个缓冲区和两个缓冲区。
    这不是他们想要的;他们需要"具有三态输出的缓冲器、这六个缓冲器都可以独立控制。 在选择矩阵中、很难区分此功能。 例如、它们可以使用三个具有两个"通道"的 SN74LVC125。 希望收到更多建议。 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我们没有任何具有6个独立缓冲器的器件。 我们的最佳建议是使用两  个 SN74HCS125、它具有4个独立的缓冲器。  

    最棒的
    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有'125和'126缓冲器具有独立的使能输入。

    如果要节省空间、请将四通道 SN74xx125 (HCS、AHC、LV-A 或 LVC)与双通道 SN74LVC2G125相结合。