This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:应力容差

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1164231/sn74axc4t774-stress-torlerance

器件型号:SN74AXC4T774

您好!

 一位客户需要确认有关  SN74AXC4T774RSVR 的两个问题。

OAM 板 SN74AXC4T774RSVR 结构位于连接器旁边、需要评估应力变形对 IC 的影响。 请帮助确认以下两个问题:

裸片与 SN74AXC4T774RSVR UQFN16封装的整体 IC 封装的比率是多少?

2. IC 上是否有应力测试报告以及 IC 是否能够承受450微应变。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我将离线跟踪您请求的专有信息。  

    谢谢、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack,

    非常感谢 你的答复,我期待你的答复。

    此致

    Kailyn