This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:当 OE 为低电平时禁用上拉电阻(VCCA 和 VCCB 处于适当电压)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1164938/txs0104e-are-pullup-resistors-disabled-when-oe-is-low-vcca-and-vccb-at-proper-voltages

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

您好、专家

当 OE 为低电平时、是否有人可以确认内部上拉电阻器已完全禁用?

TXS0108E 数据表(第9.3.5节)中明确说明了这一点、但 TXS0104E 数据表中未明确说明这一点。

两个数据表中的方框图都没有显示 OE 信号和上拉电阻之间的任何连接、这增加了混淆。

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    是的、当 OE 引脚为低电平时、内部上拉电阻器被完全禁用。  

    此致、

    插孔