This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80:产品查询

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1165717/sn74lvc1g80-product-inquiry

器件型号:SN74LVC1G80

各位专家:

请问您能不能帮助我了解  Fclock 和 Fmax 参数之间的区别?
FMAX = 160MHz 最小值
Fclock = 160MHz 最大值

我可以使时钟运行速度高于160MHz、还是需要低于160MHz?

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    fclock 和 fmax 是相同的参数。

    高于160MHz 时、不再保证正常运行。