This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT688:传播延迟

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT688, SN74F521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1165697/cd74hct688-propagation-delay

器件型号:CD74HCT688
主题中讨论的其他器件: SN74F521

大家好、

我们的器件 CD74HCT688是否比 Renesas 的74FCT521ATSOG 慢?

我的客户正在寻找替换产品、他们询问我们的速度是否比 Renesas 器件慢。

如果速度较慢、我们有任何速度相同的东西吗?

感谢您的支持
此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果要比较两个器件、只需打开数据表并查看值即可。

    我们器件的最大延迟为42ns、其最大延迟为7.2ns、因此速度差异很大、74FCT521速度更快。

    TI 的直接替代产品最佳选择是 SN74F521。

    速度不相同、但性能与 Renesas 器件相当。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC 确实比 FC 慢。

    最快的替代产品是 SN74F521、但作为双极器件、其功耗非常高。