This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电压电平转换器输出电压问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, TXB0108, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1165682/txb0108-voltage-level-translator-output-voltage-problem

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74LXC8T245

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我想用(TI SN74LVC8T245)替代 TXB0108。 我的要求是 IC 应是电流驱动(电流要求为24mA 至28mA)、电平转换(3.3V 至5V)和隔离(3.3V)。 您能不能指导我 SN74LVC8T245满足我的要求。

你可以帮帮我吗? 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    SN74LVC8T245能够提供32mA 的驱动强度、因此是一个理想的选择。 此外、如果需要更快的数据速率(高达420Mbps)、请查看 SN74LXC8T245、而  SN74LVC8T245 仅支持高达200Mbps 的数据速率。 是两个器件之间的直接比较。

    谢谢、

    插孔