This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A:关于热拆卸和热插入

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH2245, SN74LVTH16245A, SN74LVT574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/927492/sn74lvth16245a-about-hot-removal-and-hot-insertion

器件型号:SN74LVTH16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH2245SN74LVT574

尊敬的专家:

我想检查 SN74LVTH16245A 和 SN74LVTH2245是否支持热插入和热移除? 它们能否支持高达40MHz 的信号速率?

非常感谢!

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    热插入定义包括热移除。 请参阅 :https://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf

    是的、SN74LVTH16245A 和 SN74LVTH2245均支持热插入(和热移除)。

    对于您的最后一个问题、此常见问题解答可能有助于:  

    查看 SN74LVT574、它支持高达150MHz 的频率、因此这些器件也应该能够支持这些频率。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    非常感谢您的回复。 明白了!

    Joyce