您好!
我们使用 TXB0108转换器将1V2 xczu3eg FPGA 组推挽逻辑转换为 MT9V032传感器上的3V3推挽逻辑。 如果我们使用 TXB、则会在首次开启时损坏 FPGA、无法恢复。 在打开期间、FPGA 为 High-Z
如果使用 TXS0108转换器、则不会观察到这种行为。
相关电路板为 Ultra96-V2
导致问题的原因可能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的是 Ultra 96 V2开发板、在电路板/FPGA 损坏后、引脚本身似乎正常工作。 但是、我们正在使用内部解串器和阻抗匹配(DCI)资源(用于 LVDS 信号) 、这在使用 TXB 后似乎完全停止工作。 这些资源甚至未连接到 TXB 的 I/O 引脚。
至于布线、1.2V 侧和3.3V 仅在 VccA 和 VccB 引脚上稳定上升、请参阅随附的 pdf。 如果测试了 I/O 引脚、则会观察到相同的结果。 组和 TXB 不由同一电源供电。 FPGA 组 I/O 有自己的电源、TXB 由 LDO 供电。