This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:用作双向 I/O

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/927326/sn74lvc16t245-using-as-bidirectional-i-o

器件型号:SN74LVC16T245

您好!

我能否将所有1Bx 连接到2Bx? 目标是使用1AX 作为输入(1Bx 输出)、使用2AX 作为输出(2Bx 输入)? 我的意思是、我可以将1Bx 和2Bx 绑在一起存在阻抗问题吗? 为了实现这一1OE、2OE、1DIR 和2DIR 设置正确。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗、因此这将起作用。

    上述电路中、OE 引脚设置不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、您说的设置不正确意味着什么? OE 设置为一次只使一侧(1侧和2侧)工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当1B 输出被禁用时、2B 输入将不会获得有效电压。

    DIO_P5_0信号的含义是什么? 在这两种状态下、预期的效果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DIO_P5_0是0V-5V 信号。

    我需要2个案例:

    -处于读取状态的 BDX:1AX 至1Bx 方向、1OE 低电平和2OE 高电平

    -BDX 处于写入状态:2Bx 至2轴方向,1OE 高电平,2OE 低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我假定 BDX 信号从未从其他器件驱动、您想从1Bx 输出复制值。

    如果 BDX 信号也改变方向、则该电路正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢