This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:有关每个引脚输入和输出 I/F 的材料

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/927273/cd4046b-material-about-input-and-output-i-f-of-each-pin

器件型号:CD4046B

您好!

客户希望检查每个引脚的阻抗。
但是、由于数据表很旧、因此不描述每个引脚的说明和 I/O 信息。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4046b.pdf
您能告诉我引脚说明和 I/O 信息吗?




引脚 名称 说明 I/O
1 相位脉冲
2. 相位比较器 I OUT
3. 比较器输入
4. VCO 输出
5. 禁止
6. CI 1.
7. CI 2.
8. VSS
9. VCO 输入
10. 相位脉冲
11. R1至 VSS
12. R2至 VSS
13. 相位比较器 II 输出
14. 信号输入
15. 齐纳二极管
16. VDD


此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yusuke、

    下面是 4046 功能的最新数据表、其中包含您要查找的详细信息。 您显示的图像中的箭头还指示其和输入还是输出。