This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT14:可以短路输出吗?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/927038/sn54act14-okay-to-short-output

器件型号:SN54ACT14

团队、

以5V 电压运行时、是否可以对该器件上的其中一个输出进行永久短路?

条件:一个输出在环境温度下短接数小时、部件 Vcc 为5V、测试期间输入切换数百次。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简短答案:不、这很可能会违反器件的 IOL 或 IOH 规格。 您将需要将任何未使用的输出保持悬空。

    如果您在发生意外 短路后担心器件的功能、我有以下问题:

    • 器件是对地短路还是对 VCC 短路?
    • 短路时器件是否有任何输入?  编辑:我看到输入正在切换。 此时、我会考虑输出 FET 烧烤。

    谢谢!

    乍得克罗斯比