This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS14-Q1:差异 BTW SN74HCS04-Q1和 SN74HCS14-Q1

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/926268/sn74hcs14-q1-differences-btw-sn74hcs04-q1-and-sn74hcs14-q1

器件型号:SN74HCS14-Q1

大家好、

请告诉我有关 HCS04-Q1和 HCS14-Q1之间差异的详细信息。

我在这两个数据表上都找不到差异。

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对这种差异感兴趣、我也在几分钟前发布过一篇文章、并在搜索我是否实际发布过它。 我将再次写入它、但我看到了这一点、因此没有必要。 我要检查这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    04表示逆变器功能、14表示施密特触发逆变器。 由于 HCS 系列在所有输入端都集成了施密特触发器、因此这基本上消除了两个器件型号之间的任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的澄清。 具有两个相同的器件有点奇怪。

    这两者是否有任何电气特性不同、因此我至少可以知道哪一个部件更适合应用? 或者、这两个芯片在字母之前具有相同的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、它们是相同的。

    HCS 器件是等效 HC 器件的替代产品。 因此、HCS04和 HCS14都可以在无需考虑的情况下替换 HCS04和 HCS14。 (当然、如果有人考虑、你会遇到类似这个问题。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想我要使用 HCS14、因为我确实需要一个施密特逆变器、最好使用基于该特性的器件。

    感谢 Clemens 和 Dylan

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Drake、

    克莱明在这里的头部碰到了指甲。 对于希望从 HC 器件升级到 HCS 器件的客户、使用两个器件型号可消除对选择哪一个器件的任何混淆。 这也可能使在任何需要完成的鉴定过程中获得零件批准以使新零件获得使用批准的功能号更容易。

    对于您的特定情况、您也不能错过这两个选项。 )