This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT540:在低温下是否会出现 VOH (min)?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924488/sn74abt540-does-voh-min-occur-at-low-temperature

器件型号:SN74ABT540

根据 ABT 逻辑(双极+高侧二极管)的输出结构、我假设 VOH 将随温度的升高而增大。 如果是、则 VOH (min)规格将在低温下出现。

a)这是正确的假设吗?

b)您是否有任何特性数据表明温度系数是多少、这样我们就可以在有限的温度范围(0C - 85C)内估算 VOH (min)?

C)您是否有任何数据表明 VOH (MAX)是多少?

谢谢、Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kurt、

    遗憾的是、我们没有任何数据需要确认您的假设或帮助进行估算。 我的预期是、VOH 将从轻微的电流变化而不是温度变化中看到更多的变化。 通过比较具有扩展温度范围的 mil 版本的规格、我们可以看到这一点、3mA 外壳具有相同的规格、这表明在相同的电流输出下具有相似的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简化的输出结构是一个与达林顿驱动晶体管串联的二极管。 我知道这些器件非常成熟、因此没有大量数据。 但观察输出结构可以发现、VOH 将随温度升高而增大(二极管 VF 和晶体管 VCE (SAT)通常随温度升高而减小、而晶体管 β 通常增大)。  因此、我们的预期是、在低温下 VOH 将是最坏的。 但我不知道实际内部电路中的所有内容...

    VOH 绝对随输出电流的变化而变化。 但这并不能告诉我们在给定电流下的任何温度漂移(例如、数据表设置其规格的电流3mA。 我不是在寻找绝对值、而只是行为趋势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kurt、

    您的理解在这里是正确的、我希望我能提供一些数据来真正巩固您的观点、并让您更好地了解行为趋势。  

    我确实深入研究了一份特性评估报告以及一份涵盖 ABT 设计的应用手册(见下文链接)、希望该手册能帮助提供更多详细信息。