This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:您是否有用于计算 LMC567外部成分参数的应用手册或技术文档?

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924173/lmc567-do-you-have-any-application-note-or-technical-document-to-calculate-external-compornents-parameter-of-lmc567

器件型号:LMC567

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LMC567用于他们的下一个产品。

 他们正在尝试确定 LMC567的外部成分参数

(组合包括器件数据表图8中的 C1、C2、CT、Rt 和 RL)。  

 您是否有任何应用手册或技术文档来计算外部成分参数?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请参阅 数据表的详细设计过程部分。  

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alex:

     非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

     我告诉他们您的意见。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。