This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E I2C 电压电平问题

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/923075/txs0104e-txs0104e-i2c-voltage-level-issue

器件型号:TXS0104E

我们使用电平转换器在器件和 I2C 中的 FPGA 之间切换5.5V 至3.6V。 但我发现通信失败。

当我使用 TXS0104E 时、电路板中的 I2C 波形如下图所示

为什么它的运行方式是这样的? 我想解决这个问题。  

正在查找您的回复。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GB、

    您的图片未显示。 我还需要查看原理图以查看所有连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan。

    抱歉。 我不知道图片是错误的。

    我再次上传图片和原理图。

    正在查找您的回复。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻器;您应该能够移除外部上拉电阻器。

    TXS 是无源开关(其边缘加速器仅在几纳秒内有效)、因此 FPGA 或 ADC 将线路驱动为低电平。 测量 TXS (引脚3和12)上的压降、以确定电流流向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的答复。

    正如您告诉我的、我测量了 TXS (引脚3和12)。 结果与下图相同。

    由于引脚3为2.2V、引脚12为1.4V、我认为电流流向 LTC2493。  

    如果正确、我接下来应该怎么做?  

    正在查找您的回复。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关电阻约为250 Ω 时、这是约3mA 的电流。 这是 kΩ TXS 内部10k Ω 上拉电阻的电流的十倍。

    很明显、FPGA 主动将线路上拉至高电平(I²C Ω 不允许这样做)、或者还有其他一些上拉电阻器或器件。 是否确定 FPGA 的输出正确配置为开漏、并且没有其他连接到 AD_TMP_SDA 的元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD_TMP_SDA 除 TXS 外未连接。

    但是、FPGA 的输出不是漏极开路。 我们 FPGA 的输出是推挽式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C Ω 必须始终使用开漏驱动器。 (唯一的例外是时钟信号、并且只有在保证所有从器件都不使用时钟拉伸时才例外。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的答复。

    我们没有找到精度原因、但我们解决了这个问题

    解决方法如下所示

    1. FPGA 的输出端口类型变化:推挽->漏极开路(使用的 OBUFT)

    2. SCL 的频率变化(wirte):27CLK -> 28CLK

    如果您看到论坛、您能向我建议为什么要解决这个问题?

    正在查找您的回复。