This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:高阻抗?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/926612/lsf0108-q1-high-z

器件型号:LSF0108-Q1

您好!

对于 LSF0108QPWRQ1、在 EN 和 Vref_B = 3.3V (通过200k Ω)且 Vref_A = 0V 的情况下。

在本例中、A1-A8引脚将会是什么? 它是否会充当高阻态?

谢谢、
Adam