This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:RSV

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/926490/sn74avc4t774-rsv

器件型号:SN74AVC4T774

我们有2个器件:器件1和器件2、通过 SPI 进行通信。 器件1和器件2的逻辑电平分别为1.8V 和3.3V、因此我们需要在两者之间进行电平转换。 我们使用 SN74AVC4T774RSV 作为电平转换 器、但直流分析失败、因为器件2的 VOL (max)为1.32V、而 SN74AVC4T774RSV 的 VIL (max)为0.8V。 请帮我解决此问题。  VIL (最大值)大于或等于1.32V 时、是否可以使用任何其他电平转换器代替 SN74AVC4T774RSV。 请找到下图以供参考。