This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CD4504

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/926487/cd4504b-cd4504

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件:TLV1701

大家好、

我有一个0和3.3V 逻辑电路、此电路应该被转换为0和15V 逻辑电路。 您会推荐哪种 IC? 建议在"TLV170"线程中使用 IC 、但延迟为500nsec。 但 CD4504只有几 nsec。  

如果知道、请推荐任何其他 IC。

此致、

Rajesh。