This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:ESD 额定值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/926397/sn74lvc125a-esd-rating

器件型号:SN74LVC125A
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

大家好、

我想将 JTAG 信号(最大12MHz)从外部连接器缓冲到我的板/从我的板上缓冲。 电压为3.3V。

我之前看的是 SN74LVC125APWT,它似乎是一个很好的选择,但是它的 ESD HBM 额定值很低。 我需要承受15kv。

我还在查看 TXB0108、我可以将 VCCA&VCCB 连接到相同的3.3V、B 端口上的 ESD 额定值为15kv、 但是输出驱动能力很低,所以我不确定它是否是 JTAG 的好选择(信号必须从电路板上退出一段距离...)

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    当使用带长电缆的 TXB0108时、您应该小心谨慎、因为它的驱动强度不够强。 您可能必须为此添加系统级 ESD 保护、并使用您一直在寻找的缓冲器器件(它是此应用的理想选择)。