This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:驱动器强度

Guru**** 2675835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, SN74LVC125A, SN74AUC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925596/txb0304-driver-strength

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ASN74AUC34

在客户使用中、它们对 VCCB 和上拉电压都使用3.3V 电压。 但是、如果它们使用4.7K 上拉电阻器、VOH 仅为0.9V、而使用1k 上拉电阻器、VOH=3.3V。 因此、它看起来 B I/O 引脚的拉电流受到限制。 我想检查 B I/O 引脚的最大拉电流是多少、数据表的说明并不清楚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灌电流 µA 为 VOLx 的测试条件;为20 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    查看数据表的第8.4.2节。 它详细介绍了上拉/下拉电阻器大小。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Crosby、还有一个问题、在数据表中我看到为了实现正常运行、驱动 TXB0304数据 I/O 的器件必须具有至少±3mA 的驱动强度。 如果输入驱动器强度不够、我们是否可以添加外部上拉电阻来提供3mA 输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何将该信号拉低? 驱动器在灌电流时是否更强?

    对于单向信号、单向或方向控制电平转换器将是更可靠的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ladisch、我需要澄清我的问题:在客户应用中、方向是3.3V 至1.8V、他们在3.3V 侧使用上拉电阻器。 3.3V 来自直流/直流、两个电源 Vccb。 如果它们使用4.7K、VioH=0.9V、而 Viol=0.2V;如果它们使用1k、VioH=3.3V、而 Viol=0.2V。 因此、他们需要检查上拉电阻器中是否存在任何风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.4.2节指出:

    kΩ 上拉或下拉电阻器从外部连接到数据 I/O、其值必须保持高于20k Ω、以确保它们不与 TXB0304的输出驱动器相竞争。

    是否所有四个通道都从3.3V 变为1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,所有四个通道都从3.3V 变为1.8V。 但在输入侧发现了该问题。 在连接 TXB0304之前、外延 I/O 3.3V 正常、但在连接 TXB0304 I/O (上拉电阻为4.7K)后、电压被下拉至0.9V、看起来外延 I/O 拉电流太低、无法将 I/O 引脚驱动至3.3V。 将上拉电阻器更改为1k 后、流入 I/O 的拉电流会增加、因此 I/O 引脚的电压可变为3.3V。 那么、这种使用是否有任何风险? 如果是双方向应用、您意味着它可能与输出驱动器竞争、如果3.3V 仅用于输入、那么单向应用如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 始终是双向的;其两侧的输出驱动器始终处于激活状态。 为了确保外部器件能够为 TXB 输出提供过功率、需要满足3mA 驱动强度要求。

    对于此应用(单向降压转换)、我建议使用 具有可过压输入的简单缓冲器、例如 SN74LVC125A 或 SN74AUC34。