This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:向移位寄存器写入位

Guru**** 2508685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925790/sn74hc595-writing-bits-to-shift-registers

器件型号:SN74HC595

我正在编写 LabVIEW 代码来控制 NIDAQ 数字线路、以便将位写入移位寄存器。   我在规格表中看到了时序图、我理解了它、但我想知道 SER 数字波形和 SRCLK 是否需要完全同步并按芯片频率计时、 或者时序并不重要、我只需执行以下操作:  为了写入、比如说位1 、我将提高 SER 线、 然后一段时间后提高 SRCLK、使芯片在中读取该位、  然后降低 SER 线、然后降低 SRCLK 线、只要其长于规格表中所需的最小值、就无需担心时序问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是好的。 您的主要问题是数据表的第7.6节、其中的大多数规格都是为了防止器件接收无法快速处理的信号。 希望这会有所帮助。

    谢谢!

    乍得克罗斯比