This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC193:与 CD74HC193类似、您能否帮助推荐8位或更多位可预设的计数器?

Guru**** 2796765 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC193, SN74ALS867A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925385/cd74hc193-can-you-help-recommend-a-counter-with-8-bits-or-more-that-can-be-preset-similar-to-cd74hc193

器件型号:CD74HC193
主题中讨论的其他器件: SN74ALS867A

设计

我希望能找到一个8位或更多的可预设计数器、这与 CD74HC193类似、但如果是8位、最好采用更小的封装;
具有异步复位功能的 CD74HC193高速 CMOS 逻辑可被预置为同步4位二进制加/减计数器

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    只需确认一下、您正在寻找具有异步复位功能的可预设的同步8位二进制加/减计数器? 您是否希望器件满足任何其他条件?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    就这些。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找功能等效的器件、请尝试查看 SN74AS867或 SN74ALS867A。

    遗憾的是、这些器件将无法像 HC 器件那样支持3.3V 电压。

    谢谢!

    乍得克罗斯比