This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:总线保持功能

Guru**** 2509575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925600/sn74lvch8t245-bus-hold-function

器件型号:SN74LVCH8T245

您好!

有关74LVCH8T245等中总线保持功能的问题。

它被称为"总线"保持(而不是"输入"保持)。 总线保持功能是否仅在数据(总线) A、B 端口上实现、而不是在 DIR、OE 控制输入上实现?
例如、我们可以安全地在 OE#输入端使用10K 上拉电阻器?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 数据表的第6.5节针对控制输入和总线保持引脚具有不同的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我没看到这条线。