This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125GCKR 应用问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925517/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125gckr-application-question

器件型号:SN74LVC1G125

大家好、团队、

我们想 向您了解一下 SN74LVC1G125GCKR 应用方法:

  1. 我们希望始终启用器件、那么我们是否可以直接将 OE 连接到 GND?
  2. 我们是否需要将串联电阻器连接到 AIN、其值应该是多少?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许将 OE 直接接地。 在这种情况下、即使在上电和断电期间、输出也始终处于活动状态(当 VCC 低于最小值时、输出值可能不正确)。

    2.当输入电压超出范围时、串联电阻只能用于限制流经钳位二极管的电流、但 LVC 输入只有 GND 才具有此类二极管、因此串联电阻不会对正电压产生影响。