This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G14:请告诉我以下两者之间的区别:"SN74LVC3G14DCU3""SN74LVC3G14DCUR"。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925038/sn74lvc3g14-please-tell-me-the-difference-between-sn74lvc3g14dcu3-and-sn74lvc3g14dcur

器件型号:SN74LVC3G14

过去、我们使用的是"SN74LVC3G14DCU3"。

但现在我们无法订购"SN74LVC3G14DCU3"

请告诉我"SN74LVC3G14DCU3"和"SN74LVC3G14DCUR"之间的区别。

我能否使用"SN74LVC3G14DCUR"以及"SN74LVC3G14DCUT3"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    这两个器件之间没有参数或功能差异、可以在这里毫无问题地使用 SN74LVC3G14DCUR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。

    我明白了。

    此致。